• Default Alternative Text

    Tableau électrique et ses composants

Prev
Default Alternative Text

Gestion de l'énergie Wiser Link

Le module récepteur filaire

Description
Le module récepteur filaire est une alternative à l’émetteur et au récepteur d’impulsions sans fils. Il permet de connecter deux compteurs via leur sortie impulsionnelle, mais aussi de collecter tout type d’information depuis le tableau électrique afin d’envoyer une alerte en cas évènement inattendu (déclenchement d’un disjoncteur ou du parafoudre, fuite d’eau, détection de présence, déclenchement du détecteur de fumée, etc.) Il est possible d’associer jusqu’à deux modules filaires, afin de collecter 4 informations.
Contactez un installateur électricien

Autres produits Wiser

  • Application Wiser Link Solution d'économies d'énergie
  • Wiser Link L’application Wiser Link
  • Default Alternative Text Le module de connexion IP
  • Wiser_ Le module émetteur à impulsions
  • Wiser Compteur d’énergie
  • Wiser Module récepteur sans fil
  • Wiser L’écran tactile
Next