• Life is on with Schneider Electric solutions made for all the room of your home
Prev
Default Alternative Text

Wiser Link

Le module récepteur filaire

Description
Le module récepteur filaire est une alternative à l’émetteur et au récepteur d’impulsions sans fil. Il permet de connecter deux compteurs via leur sortie impulsionnelle, mais aussi de collecter tout type d’information depuis le tableau électrique afin d’envoyer une alerte en cas évènement inattendu (déclenchement d’un disjoncteur ou du parafoudre, fuite d’eau, détection de présence, déclenchement du détecteur de fumée, etc.) 
 
Les caractéristiques du module récepteur filaire Wiser :
- Réceptionne le comptage de chauffage, d’eau chaude, d’eau froide depuis la sortie impulsionnelle des compteurs du logement et transmet l’information au compteur d’énergie.
- Contact alarme associé au module de connexion IP : réceptionne l’information de position d’un disjoncteur ou parafoudre depuis l’auxiliaire associé.
- Possibilité d’associer jusqu’à deux modules filaires, afin de collecter 4 informations.
Contactez un installateur électricien

Autres produits Wiser

  • Application Wiser Link Solution d'économies d'énergie
  • Le module de connexion IP Le module de connexion IP
  • Wiser_ Le module émetteur à impulsions
  • Default Alternative Text Compteur d'énergie
  • Wiser Module récepteur sans fil
  • Wiser L’écran tactile
Next