• Default Alternative Text

    Nos produits

Prev
Default Alternative Text

Wiser

Tête de vanne thermostatique

Description
La tête de vanne thermostatique Wiser pilote l’arrivée d’eau chaude dans le radiateur électrique actionne le radiateur jusqu’à atteinte de la température de consigne.

Les caractéristiques de la tête de vanne thermostatique Wiser : 

- Pilote tous radiateurs à eau chaude et permet de commander la température de la pièce via l’application Wiser 
- S’installe en lieu et place des têtes thermostatiques existantes 
- Sonde de température intégrée 
- Livrée avec 3 adaptateurs pour vannes Danfoss + 20 adaptateurs disponibles séparément (une aide au choix est accessible dans le configurateur Wiser en ligne) 
- Elle est livrée avec 2 piles AA (durée de vie moyenne constatée 2 ans en fonction des conditions d’utilisation). 
- Nombre maximum dans un système : 20 
- Système anti-grippage de la vanne 
- Système détection de fenêtre ouverte 
- Système sécurité enfant (bloquer les boutons +/-)
Découvrez Wiser Configurez votre solution Wiser Questions fréquentes Achetez Wiser

Autres produits Wiser

  • Default Alternative Text Solution de gestion de l'énergie
  • Thermostat Thermostat Wiser
  • Wiser Actionneur de chauffage électrique
  • Wiser Contrôleur Contrôleur Wiser
  • Default Alternative Text Prise pilotée
  • Default Alternative Text Actionneur de ballon d'eau chaude
  • Wiser Bouton énergie Wiser
  • Default Alternative Text Actionneur de chaudière ou pompe à chaleur
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage électrique
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude OPTIMUM
Next