• Default Alternative Text

    Nos produits

Prev
Thermostat

Wiser

Thermostat Wiser

Description
La sonde de température Wiser mesure la température de la pièce et l’envoie à tous les Wiser H-Relays se situant dans la même zone. La sonde de température Wiser integre toute une intelligence embarquée qui lui permet d'apprendre instantanément de l'inertie de la pièce pour ajuster le chauffage au juste besoin, pour atteindre la température au moment voulu en consommant le moins d'énergie possible. 
 
Les caractéristiques de la sonde de température Wiser :
La température peut être réglée localement sur la sonde et via l’application Wiser disponible sur smartphone ou tablette. Si le système Wiser est en mode programme, la sonde de température ajustera le besoin en chauffage de la pièce à chaque changement de plage horaire.
Découvrez Wiser Configurez votre solution Wiser Questions fréquentes Achetez Wiser
Next