• Default Alternative Text

    Solutions d'économies d'énergie

Prev
Wiser Contrôleur

Wiser

Contrôleur Wiser

Description
Le contrôleur Wiser (ou Wiser Box), est le cerveau du système Wiser. Il enregistre les programmes et communique sans fil avec l'ensemble des élements du système. Il est conçu pour optimiser la consommation d’énergie électrique. La Wiser Box permet de contrôler son installation électrique avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette.
 
Les caractéristiques du contrôleur Wiser (Wiser Box) :
- Collecte et pilote tous les équipements du système Wiser
- Se connecte à la box internet via un câble Ethernet fourni
- Dispose de 2 piles AA fournis pour conserver les données en cas de coupure de courant
- Peut recevoir jusque 32 équipements au total
Découvrez Wiser Configurez votre solution Wiser Questions fréquentes Achetez Wiser

Autres produits Wiser

  • Default Alternative Text Solution de gestion de l'énergie
  • Thermostat Thermostat Wiser
  • Wiser Actionneur de chauffage électrique
  • Default Alternative Text Prise pilotée
  • Default Alternative Text Actionneur de ballon d'eau chaude
  • Wiser Bouton énergie Wiser
  • Default Alternative Text Tête de vanne thermostatique
  • Default Alternative Text Actionneur de chaudière ou pompe à chaleur
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage électrique
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude OPTIMUM
Next