• Default Alternative Text

    Solutions d'économies d'énergie

Prev
Wiser

Wiser

Actionneur de chauffage électrique

Description
L'actionneur de chauffage Wiser actionne le radiateur jusqu’à atteinte de la température de consigne.
Il peut être associé à une sonde de température Wiser pour pouvoir piloter le chauffage en fonction d'une mesure réelle.
Il est relié sans fil à la Wiser Box et sert de répéteur de communication radio entre les éléments du système Wiser.
 
Les caractéristiques de l'actionneur de chauffage Wiser :
- Alimenté par l’arrivée de câbles muraux
- Commande par fil pilote 6 ordres ou On/Off à distance
- Mesure la consommation et transmet par liaison sans fil l'information au contrôleur ou/et à la sonde de température Wiser.
- Répète le signal Zigbee entre deux composants ou plus
Découvrez Wiser Configurez votre solution Wiser Questions fréquentes Achetez Wiser

Autres produits Wiser

  • Default Alternative Text Solution de gestion de l'énergie
  • Thermostat Thermostat Wiser
  • Wiser Contrôleur Contrôleur Wiser
  • Default Alternative Text Prise pilotée
  • Default Alternative Text Actionneur de ballon d'eau chaude
  • Wiser Bouton énergie Wiser
  • Default Alternative Text Tête de vanne thermostatique
  • Default Alternative Text Actionneur de chaudière ou pompe à chaleur
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage électrique
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude
  • Default Alternative Text Pack de démarrage chauffage à boucle d’eau chaude OPTIMUM
Next