Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctionnent les prises ALTIRA 2P+T à détrompage ?

1) Les prises à détompage visuel sont des prises ordinaires mais de couleur rouge, bleue, verte ou jaune.
Elles permettent un simple repérage pour différentier les réseaux.

2) Les prises à détrompage mécanique sont des prises de couleur et équipées d'un système mécanique qui libère les éclisses de sécurité.
Cette mécanique est actionnée par un accessoire optionnel (détrompeur) référence ALB45290 qui est collé sur les fiches mâle des appareils 230V.
Seuls les  cordons d'alimentation terminés par une fiche mâle AVEC détrompeur peuvent s'insérer dans la prise à détrompage.
L'application courante est de réserver le réseau 230V onduleur pour les ordinateurs.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?