Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le cordon à utiliser pour les connections informatiques Ethernet avec l'Alvidis ?

Pour toutes connections Ethernet, il est impératif d'utiliser un cordon 2 paires (VDIR547201 ou VDIR547402) entre l’Alvidis auto et le switch et entre la prise RJ45 et un ordinateur.
 
La même règle s’applique pour tous les périphériques Ethernet (consoles de jeux, Disques Durs, NAS, imprimantes, ...)

L’utilisation d’un cordon 4 paires peut occasionner un dysfonctionnement de l’Alvidis auto : Image de la télévision dégradée, arrêt du téléphone et de l’Internet.
Lorsque l’on utilise un tripleur, le problème du cordon n’apparait pas. On peut donc utiliser avec le tripleur n’importe quel type de cordon.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?