Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la substitution d'un télérupteur 15432 avec son auxiliaire atlp ?

La substitution d'un télérupteur 15432 équipé d'un auxiliaire atlp est un télérupteur 15520 avec un ATLc+s 15409 ou avec un ATLc 15404.




ATLc+s commande centralisée et signalisation (15409) :
Commande centralisée grâce à une “ligne pilote” d’un groupe de télérupteurs commandant des réseaux indépendants en maintenant la commande individuelle locale de chaque télérupteur ; signalisation à distance de l’état mécanique du TL auquel il est associé.
Exemple : commande locale de l’éclairage de chaque couloir + commande centralisée de tous les couloirs d’un même étage.
 
ATLc commande centralisée (15404) :
P
ermet la commande centralisée grâce à une “ligne pilote” d’un groupe de télérupteurs commandant des réseaux indépendants tout en maintenant la commande individuelle locale de chaque télérupteur.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?