Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le boîtier de dérivation TAP est-il livré avec la carte CANopen TSXCPP110 ?

Oui.
La référence TSXCPP110 est composée :

  • de la carte de communication CANopen PCMCIA type III TSXCPP110,
  • du boîtier de dérivation  TAP CANopen à fixer sur rail DIN,
  • d'un cordon de liaison solidaire de la carte et du TAP.

Remarque :
L'ancienne référence TSXCPP100 était composée :

  • de la carte de communication PCMCIA TSXCPP100,
  •  d'un cordon de liaison solidaire de la carte.

Le TAP TSXCPPACC1 (différent du TAP actuel) n'était pas inclus dans la référence TSXCPP100.

Illustration :


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?