Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Suite à l'écriture des sorties, comment éviter leur passage en mode repli dans un îlot avec une NIM Ethernet STBNIP2212 ?

Suite à l'écriture des sorties d'un îlot STB , le voyant RDY des modules de sorties clignote ( clignotement 1 : le voyant s'allume pendant 200 ms, puis s'éteint pendant 200 ms ).
Le module est en état de repli.
Il faut ajuster le paramètre "temps de rétention" dans la configuration des automates "maître" des pages web embarquées du STBNIP2212.
Il doit être ajusté de façon à être supérieur à l'intervalle de temps entre 2 requêtes Modbus envoyées par l'automate.
Il est également possible de le régler à l'infini en le positionnant à 0.

Définition du Temps de rétention :
Intervalle de temps en ms durant lequel les modules de sortie conservent leur état courant sans mise à jour par une commande d'écriture Modbus.
Lorsque le temps de rétention du module se termine, les sorties retrouvent leur état de repli prédéfini.

Illustration :


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?