Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de déclarer un pilote Fip sur une cible iPC dans Vijeo Designer ?

Non, le Runtime Vijeo Designer pour iPC ne gère pas la communication Fip (FIPIO / FIPWAY).
Ce protocole est disponible sur les types de cibles suivantes :
  • XBTGC
  • XBTGK
  • XBTGT
Remarque :
Dans le cas d'utilisation d'un iPC avec applicatif  Vijeo Designer, il faut passer par exemple par un automate passerelle.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?