Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques des deux paires torsadées des câbles CANopen TSXCAN ?

Les caractéristiques des deux paires torsadées des câbles CANopen TSXCAN sont les suivantes :

Paire A, fil rouge et fil noir véhiculant les signaux CAN_V+ et CAN_GND :
  • section : 0.34 mm2 (AWG 22)
  • résistance linéaire: 55 Ohms/km
Paire B, fil blanc et fil bleu véhiculant les signaux CAN_H et CAN_L :
  • section : 0.2 mm2 (AWG 24)
  • résistance linéaire : 90 Ohms/km
  • impédance caractéristique : 120 Ohms
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?