Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

La carte de l'alimentation interne de l'automate TSX37 est-elle disponible en pièce de rechange ?

Non.
Lorsque l'alimentation interne de l'automate est défectueuse, il est nécessaire de changer la base de l'automate.

Pour les TSX37 livrés d'origine avec 1 ou 2 modules d'entrées / sorties, la référence de la base seule est :
  • TSX3705001 pour le TSX3705
  • TSX3708001 pour le TSX3708
  • TSX3710001 pour le TSX3710 alimentation 100..240 V AC
  • TSX3710101 pour le TSX3710 alimentation 24V DC
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?