Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment récupérer la programmation TDA et TDA100 ?

Pour récupérer la programmation de la centrale TDA, il est nécessaire de connecter le PC à la centrale sur le bornier RS232 à l'aide d'un cordon avec une prise DB9 femelle d'un coté et 3 fils de l'autre (câble à fabriquer).

Raccordement DB9  /  TDA :
Borne 5 de la DB 9   =>  GND de la TDA
Borne de la DB 9   =>  TxD           
Borne 3 de la DB 9   =>  RxD          

Mettre la centrale TDA en niveau 3 = ( N 2 + code 5910 ) et placer le cavalier 8 du bornier X1 (au centre du fond de panier) à cheval sur les 2 picots. La centrale doit indiquer "Pret pour configurer"

Lancer WinTDA.exe sur le PC

Récupérer la prog en allant dans : "Outils" ou tools / Recu du TDA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?