Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quelle embase Telefast est-il possible de remplacer l'embase ABE7B20MRM20 dédiée à l'automate Twido ?

L'embase ABE7B20MRM20 peut être remplacée par :

  • l'embase d'entrée ABE7H20E000 avec
  • l'embase de sortie ABE7R08S210.
La référence du câble à utiliser entre les embases et le Twido est :
  • ABFTP26MP100 d'une longueur de 1m ou
  • ABFTP26MP200 d'une longueur de 2m ou
  • ABFTP26MP300 d'une longueur de 3m.
Attention :
  • l'encombrement est différent,
  • les brochages sont différents (pas de commun sur l'embase de sortie).


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?