Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment se comporte une sortie programmée dans une section déclarée dans une étape SFC sous Unity Pro ?

Sous Unity Pro, en langage SFC, lorsque l'écriture d'une sortie est programmée dans une section déclarée dans une étape (commande directe) alors, suite à la désactivation de l'étape, la sortie ne changera plus d''état.  
Ce fonctionnement est normal car la section n'étant plus exécutée les sorties ne sont pas mises à jour.

Il est conseillé de :

  • soit écrire les sorties hors des étapes (activation des sorties sur bit d'étape),
  • soit remettre à zéro les sorties à la désactivation de l'étape.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?