Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi les 4 dernières voies d'une ABE7R16S212 sont actives en permanence lorsque l'embase est raccordée à un TSXDMZ28DTK ?

Le module TSXDMZ28DTK est un module 16 entrées / 12 sorties.
Ce module dispose en façade de 2 connecteurs HE10 20points :
  • connecteur repéré A pour les 16 voies d'entrées,
  • connecteur repéré B pour les 12 voies de sorties.
Les broches 13,14,15 et 16 du connecteur repéré B ne sont pas utilisées ici (contrairement à un module 16 voies) mais elles sont reliées (en interne) au +24V.
Elles correspondent aux 4 dernières voies d'une embase Telefast de 16 voies.
Par conséquent les voies 12, 13, 14 et 15 de l'embase ABE7R16S212 se trouvent activées et ne sont pas pilotées par l'automate.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?