Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut on connecter à Smartlink ELEC un appareil de mesure d'énergie à implusion non référencé par Schneider Electric? Comment configurer la valeur de l'énergie ?

Il est fortement recommandé d'utiliser les références du catalogue Schneider Electric.
Dans le cas contraire,vous devez effectuer la configuration ci après.
Puissance= Energie/Temps = (3600 x poids ce chaque impulsion)/temps en secondes entre les deux dernières impulsions
Cela donne la valeur de la puissance moyenne juste avant le calcul puisque celui ci est effectué entre les deux dernières impulsions reçues par Smartlink EL B.La  durée d'une impulsion doit être au minimum de 50ms.Par exemple, si il y aue 4 secondes entre les deux dernières impulsion et que chaque impulsion représente 10 Wh , le calcul donne 3600*10/4 = 9000 W. cette valeur est remise à zéro si aucune nouvelle impulsion est reçue après 3 fois la durée entre les deux dernières impulsions.
La précision est de 5% lorsque la fréquence des impulsions est inférieure ou égale à 5 Hz (5 impulsions par seconde) 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?