Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de temps faut-il pour installer et configurer Smartlink ELEC?

Par rapport à un tableau électrique standard et en fonction des installations, le temps additionnel nécessaire est d'environ 1 heure pour monter, câbler et calibrer les appareils de mesure d'énergie à impulsions.Avec l'application Config ELEC, environ 15 minutes sont requises pour configurer la connection entre Smartlink EL B et les auxiliaires, appareils de mesure d'énergie et capteurs externes.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?