Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le rôle de protection type DGPT2© ou DMCR© sur un transformateur ?

Le transformateur est un maillon essentiel dans le réseau de distribution électrique.
En cas de défaillance du transformateur, suite à une surcharge importante ou à une avarie interne, il convient donc de protéger le réseau en amont et en aval de celui-ci, par des moyens de surveillance (alarme/coupure) intégrés aux relais de protection type DGPT2© ou DMCR©.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?