Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les fonctions de communication disponibles avec les automates Quantum sur un réseau Modbus Plus ?

Les fonctions de communication disponibles avec les automates Quantum (Unity Pro  et Concept ) sur un réseau  Modbus Plus sont :
  • le service PEER COP qui est un mécanisme d'échange configurable,
  • les requêtes programmables READREG, WRITEREG et MBP_MSTR, cette dernière étant plus complète car elle intègre la lecture, l'écriture et différentes fonctions de diagnostic suivant les paramètres indiqués.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?