Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les différences entre les références XBTZGUMP et TSXCUSBMBP ?

La référence TSXCUSBMBP est un adaptateur de communication USB / Modbus Plus.
L'adaptateur est livré avec un CD intégrant :
  • son driver,
  • un guide de mise en œuvre et d'exploitation,
  • un puissant outil de diagnostic pour réseau Modbus Plus.
La référence XBTZGUMP est un kit comprenant : 
  • 1 adaptateur de communication USB Modbus Plus TSXCUSBMBP,
  • 1 guide d'installation,
  • 1 support de fixation,
  • 1 accessoire de fixation AX2-DL02 pour rail DIN,
  • 4 vis de fixation CBL ZS M4x16,
  • 1 ruban adhésif double-face 3M 468 MP.
Remarques :
La référence XBTZGUMP est proposée pour les terminaux XBTGT/GK.
La référence TSXCUSBMBP est proposé pour les terminaux XBTGTW et autres PC.

Illustration :


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?