Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer le message "En attente de la synchronisation de l'heure..." sur un HMISTO en liaison avec un Twido ?

Le message "En attente de la synchronisation de l'heure..." sera supprimé en utilisant la fonction "Configurer l'horloge du terminal" dans l'application Vijeo Designer.

Pour cela sous Vijeo Designer :

  • définir dans les options de démarrage de la cible la propriété "Synchronisation de temps" sur "Utiliser la table de dialogue de l'automate",
  • activer le tableau de dialogue,
  • ajouter la fonction "Configurer l'horloge du terminal",
  • dans les propriétés de la fonction choisir BCD pour le format de l'heure du terminal.

Dans l'application du Twido :

  • copier les mots système %SW50 à %SW53 dans les 4 mots du tableau de dialogue correspondant à la fonction "Configurer l'horloge du terminal".

Remarques :

Ce message apparait par exemple :

  • lorsque l'on configure des alarmes dans l'application Vijeo Designer sans utiliser la fonction "Configurer l'horloge du terminal" du tableau de dialogue,
  • lorsque le format BCD n'est pas sélectionné pour le format de l'heure du terminal.

Les automates Twido TWDLCxA10/16/20 et TWDLMDA20/40D nécessitent la cartouche Horodatage TWDXCPRTC pour gérer l'heure et la date. 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?