Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déterminer l'année de fabrication des Canalis (KSA par exemple) ?

En KSA, pour permettre les extensions des installations, pour certains calibres, il est impératif de connaitre la génération concernée car 3 générations sont encore installées chez les clients
1/ génération IP 40 : datant d'avant juillet 94
2/ génération IP 52/54 : après juillet 1994
3/ génération IP 55 : 2007
Lire les informations figurant sur l'étiquette collée sur les éléments installés
ex : 7M 94 27 : 94 = année 1994 / 27è semaine (donc juillet)
voir photos ci dessous.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?