Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle maintenance faut-il apporter à un transformateur Trihal ?

Les instructions concernant la maintenance d'un transformateur Trihal sont indiquées dans le manuel d'installation et de maintenance fourni avec chaque transformateur.
Dans des conditions normales d’utilisation et d’environnement, un contrôle annuel du serrage des connexions et des barrettes des prises de réglage ainsi qu'un dépoussiérage du transformateur (par aspiration ou en soufflant les endroits moins accessibles à l’air comprimé asséché ou à l’azote) suffisent.
La fréquence de dépoussiérage dépend des conditions propres à l’environnement.
En cas de dépôt accéléré de poussières, il y a lieu d’augmenter cette fréquence annuelle, voire de filtrer l’air de refroidissement du transformateur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?