Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du câble pour une liaison RS232 entre le M238 et des équipements DTE/DCE ?

En fonction de l'équipement, la référence du câble pour le M238 est la suivante :

  • Type DTE (imprimante) : TCSMCN3M4F3C2 (RJ45 - SUB-D9 femele ; longueur=3m)
  • Type DCE (Modem, convertisseur) : TCSMCN3M4F3S2 (RJ45 - SUB-D9 mâle ; longueur=3m)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?