Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment gérer l'absence des touches MENU et SYSTEME sur les terminaux XBTR ou XBTRT ?

Les terminaux XBTR ou XBTRT ne disposent pas des touches MENU (accès directe) ou SYSTème contrairement aux terminaux XBTE/P/PM.

Lors de la migration d'une application conçue pour un XBTE/P/PM vers un terminal XBTR ou RT, il appartient au concepteur de l'application Vijeo Designer Lite de créer dans une page application un bouton de lien pour accéder aux différents panneaux système du terminal.

Illustration : création d'une liaison vers un panneau système comme par exemple le Menu Historique.



Exemple d'une page application avec une liaison.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?