Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Dans quels cas est-il recommandé d'utiliser un module de ventilation sur un rack Premium ?

L'utilisation des modules de ventilation est recommandée dans les cas suivants :
 

  • Température ambiante dans la plage 25°C...60°C :
     la durée de vie des différents composants de l'automate Premium augmente (hausse de 25 % du temps moyen de bon fonctionnement).
     
  • Température ambiante dans la plage 60°C...70°C :
    la température ambiante étant limitée à 60°C sans ventilation, la ventilation forcée permet de baisser la température à l'intérieur des modules de 10°C, ce qui permet d'atteindre une température à l'intérieur des modules équivalente à une température ambiante de 60°C.

 
Les modules de ventilation sont :
 

 Tension
  d'alimentation
 Module de
 ventilation
 24 V DC  TSXFAND2P
 100..120 V AC  TSXFANA4P
 200...240 V AC  TSXFANA5P

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?