Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les caractéristiques des entrées / sorties Auxiliaires des terminaux XBTGT/GK équipés du connecteur AUX ?

Les caractéristiques sont les suivantes :
 
Interface Sortie son  Sortie haut-parleur :
 70 mW (charge nominale : 8 W, fréquence : 1 KHz)
Interface Sorties AUX  Sortie alarme, sortie RUN, sortie buzzer :
 - Tension nominale : 24 Vcc
 - Courant nominal : 50 mA
Interface Entrée AUX  Entrée réinitialisation à distance :
 - Tension d'entrée : 24 Vcc
 - Courant d'entrée : 6 mA
 - Tension de fonctionnement : (sous tension) minimum 9 Vcc,
 (hors tension) maximum 2,5 Vcc
 
Voir également :
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?