Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les entrées/sorties du module TM2AMM6HT sont-elles actives ou passives ?

Les entrées du module TM2AMM6HT sont passives.
L'utilisation d'un capteur 4-20 mA passif nécessitera d'insérer une alimentation (généralement 24 V) dans la boucle de courant.
 
Les sorties du module TM2AMM6HT sont actives.
Elles fournissent :
  • le courant 4-20 mA sur une charge maxi de 300 Ω
  • la tension 0-10 V sur une charge mini de 2 kΩ
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?