Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer le module d'extension de rack M340 BMXXBE1000 ?

La plate-forme d'automatisme M340 supporte une configuration multirack.
L'adresse de chaque rack est déterminée par la position des micro-interrupteurs situés sur le module BMXXBE1000.
 
L'adresse du rack en fonction de la position des switchs est donnée dans le tableau suivant :
 

 
Remarque :
A la livraison, tous les micro-interrupteurs sont en position OFF (adresse 0).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?