Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment convertir une valeur entière contenue dans un mot %MW en chaine de caractere ASCII avec l'automate TWIDO ?

La fonction à utiliser est l'instruction avancée  INT_TO_ASCII.
 
La syntaxe est la suivante : %MWi:4 := INT_TO_ASCII(%MWj)
 
Les règles de conversion d'une valeur entière en valeur ASCII sont les suivantes :
 
  • la fonction écrit toujours l'octet de poids fort en premier,
  • le caractère de fin est "Entrée" (ASCII 13, 0D en héxa),
  • la fonction détermine automatiquement le nombre de %MW devant contenir des valeurs ASCII (de 1 à 4),
  • les octets de la table %MWi:4 se trouvant après le caractère de fin ne sont pas significatifs.
Remarque :
Le logiciel TwidoSoft ne gère pas cette fonction.
Elle est uniquement disponible avec TwidoSuite.

Exemple : %MW20:4 := INT_TO_ASCII( %MW30 )

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?