Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre de mots d'échange via le protocole Zelio entre un module logic Zelio et un afficheur XBT ?

Les modules Zelio logic SR2 / SR3 peuvent être raccordés à des afficheurs XBTN401, XBTR411 et XBTRT511 sans avoir recours à un module de communication Modbus externe.
 
Le protocole spécifique Zelio permet le raccordement direct entre le module Zelio Logic et l'afficheur via le câble de raccordement SR2CBL08 et en utilisant le logiciel Vijeo Designer Lite V1.3.
 
Avec le protocole de communication 'Zelio' , il est possible d'accéder à 24 mots d'échange en entrée et en sortie.
Pour mémoire, en communication Modbus, seulement 4 mots d'échange sont disponibles en entrée et en sortie.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?