Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles préconisations respecter lors de l'utilisation des communicateurs TBXLEP020 et TBXLEP030 V1.4 avec un automate TSX7-40 ?

Avec les communicateurs TBXLEP020 et TBXLEP030 V1.4 sur bus Fipio d'un automate série 7, il faut s'assurer du codage station et réseau au niveau des switchs du bornier TSXLES65/TSXLES75 situé sur le processeur.
 
Ces switchs doivent être positionnés sur ON pour coder le réseau 0 et la station 0 car depuis la version V1.4 la position des switchs est prise en compte.

Avec les communicateurs TBXLEP020 et TBXLEP030 de version < V1.4, des switchs sur OFF n'empêchent pas le fonctionnement.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?