Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le principe de lecture et d'écriture de l'horodateur d'un TSX17 à partir d'un XBTR410 ?

L'installation est composée d'un automate TSX1720 en liaison, via sa prise Terminale, à un terminal XBTR410 programmé sous XBTL1000.

La démarche à mettre en place pour régler l'heure de l'automate depuis le Magelis et de transférer l'heure de l'automate dans le terminal Magelis est la suivante :
 

Au niveau de la table de dialogue dans XBTL1000 :
 

  • Sélectionner la fonction 'Mise à l'heure du terminal' et cocher le champ ' BCD '. La fonction utilise 4 mots comme par exemple %MW32 à %MW35.
  • Sélectionner la fonction 'Mise à l'heure de l'API' et cocher le champ ' BCD ' : La fonction utilise 4 mots comme par exemple %MW14 à %MW17.

 

Mise à l'heure du terminal à partir de l'heure de l'automate : l'application PL7-2 de l'automate doit réaliser les opérations suivantes :
  

  • [(SW53 AND H'00FF')] --> W53; 
  • W53 --> W32; 
  • SW52 --> W33; 
  • SW51 --> W34; 
  • SW50 --> W35;

 
Mise à l'heure de l'API à partir de l'heure du terminal : l'application PL7-2 de l'automate doit réaliser les opérations suivantes :
 

  • mise à 1 de SY3; 
  • W15 --> SW52; 
  • W16 --> SW51; 
  • W17 --> SW50;
  • mise à 0 de SY3;
 
Rappel  : les mots systèmes horodateur de l'automate au format BCD sont :
  • SW50 : Siècle, Année
  • SW51 : Mois, Jour
  • SW52 : Heure, Minute
  • SW53 : Seconde, Numéro Jour
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?