Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment se connecter au WebServer de la carte de communication Ethernet à ajouter sur un variateur ATV320 et comment connecter SoMove au variateur via une liaison Ethernet ?


La fiche jointe synthétise les procédures à suivre pour :
  • accéder au WebServer de la carte Ethernet à intégrer dans le variateur ATV320,
  • utiliser SoMove relié au variateur ATV320 en Ethernet et non pas en modbus filaire.

     
Il existe deux types de variateurs ATV320 :
  • format Book, référence ATV320xxxxB,
    son format rappelle celui du variateur ATV32, il dispose d’un emplacement pour pouvoir intégrer la carte VW3A3616, laquelle dispose de deux connecteurs RJ45 et des deux profils : TCP modbus et Ethernet IP.

     


 
  • format Compact, référence ATV320xxxC,
    son format rappelle celui du variateur ATV312, pour pouvoir intégrer la carte Ethernet VW3A3616 il est nécessaire de disposer du support de carte VW3A3600 qui se monte directement en face avant du produit
 





 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?