Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment adresser les racks extensibles du bus X dans une configuration multirack Premium ?

Dans une architecture multirack, il est nécessaire d'affecter à chacun des racks une adresse.
Cette adresse est codée à partir de 4 micro-interrupteurs situés sur chaque rack extensible.
Les micro-interrupteurs 1 à 3 permettent le codage de l'adresse sur le bus X (de 0 à 7).
Le micro-interrupteur 4 permet le codage de 2 racks (4,6 ou 8 positions) sur la même adresse.

Les micro-interrupteurs sont localisés sur le rack comme illustré ci-dessous :
 


 
L'adresse du rack en fonction de la position des switchs est la suivante :
 

 
Remarques  : 
 
  • A la livraison, les micro-interrupteurs 1, 2, 3 sont en position ON correspondant à l'adresse 0.
  • Pour accéder aux switchs, l'alimentation doit être retirée du rack.

Exemple : Configuration PL7 à deux racks, @0 et @1
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?