Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle sont les particularités du processeur TPMXP107485 ?

Le TPMXP107485 est un processeur  :
 

  • disposant des fonctionnalités de régulation,
  • équipé d'une liaison Fipio-Fipway en face avant pour automate série 7 modèle 40 avec un adressage des bacs compatibles avec le TPMXP107430 et TSXP8730,
  • assurant la compatibilité d'adressage entrées/sorties avec les processeurs V3  Bacs doubles  tout en apportant les services des processeurs V5 ; en particulier il assure une totale interopérabilité avec les automates PREMIUM au travers des réseaux FIPWAY et ETHWAY,
  • particulièrement destiné aux opérations de mise à jour d'installations équipées d'automates V3 ou TPMXP107430 pour lesquelles l'utilisateur souhaite préserver les entrées/sortie tout en améliorant la pérennité et l'ouverture.

 
Ses caractéristiques sont identiques à celles du TPMXP107455 avec les restrictions suivantes :
 

  • pas d'utilisation des coupleurs multi-axes TSXAXM292 et TSXAXM492 et outils associés,
  • pas d'utilisation des outils du pack MMI37,
  • pas de téléchargement d'application par MONITOR;
 
Pour sa mise en oeuvre il nécessite XTEL V61M et le service pack TXT XTL SP1 V61M.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?