Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déclencher l'affichage d'un message sur un XBTC8 raccordé sur la prise console d'un TSX37 ou TSX57 ?

Exemple écrit en Ladder avec PL7 Micro / Junior / Pro permettant d'afficher le message n°3 mémorisé dans l'XBTC8 :
 

Remarque : 
 
Sur l'ancienne série 7,  on envoyait un message via un bloc texte.
L'envoi du message N°3 est alors :
               ESC V 0 0 3 LF CR <=> 561B 3030 0D33
               Requête utilisée = H'FC
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?