Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment rechercher un capteur de pesage défectueux ?

Démarche à suivre pour rechercher un capteur de pesage défectueux :
 

  • opérer au niveau du boîtier de raccordement,
  • NE JAMAIS TOUCHER AUX POTENTIOMETRES.
 
- Vérification de la tension d'alimentation :
 
 
  • Vérifier au moyen du voltmètre numérique que la tension d’alimentation entre les bornes V+ et V- soit très voisine de 10V

- Vérification des isolements :
 
  • Débrancher complètement le capteur.
  • Brancher le voltmètre numérique entre l’un des fils du capteur et :
         a) la masse du capteur = Isolement >10 Mégohms
         b) la tresse de masse = Isolement >10 Mégohms
 
- Vérification du signal à vide d’un capteur :
 
  • Démonter le capteur ; il ne doit être soumis à aucune contrainte de charge.
  • S’assurer que son alimentation V+/ V- est branchée.
  • Débrancher les fils VE/VEO du capteur.
  • Brancher le voltmètre numérique entre VE/VEO du capteur :
            Valeur lue : quelques dizaines de µV : bon
            Valeur lue : > 300 µV : mauvais

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?