Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel préambule respecter avant d'installer la librairie TCP Open avec Unity Pro V4.1?

Pour installer la librairie TCP Open, il est nécessaire au préalable de lancer le fichier Batch UpdateForCompanions.BAT disponible sur le CD de Unity Pro dans le répertoire UpdateForCompanions
 
A l'invite DOS,  tapez "UpdateForCompanions" suivi de la version de Unity Pro ( L, S, XL etc... )
 
Exemple :
avec Unity Pro XL : UpdateForCompanions XL
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?