Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment connecter au logiciel SoMove un variateur ATV340xxxE et comment se connecter sur le WebServer du double port Ethernet intégré de ce variateur?

Hormis les consoles spécifiques  VW3A1113 qui permettent de complètement  configurer le variateur ATV340, il existe deux outils supplémentaires qui permettent la configuration de ces produits avec un peu plus de confort :

- le logiciel SoMove : il permet la configuration et la mise en service de tous les variateurs Schneider de l'ATV12 à l'altivar process ATV600 et ATV900 auxquels il faut ajouter les gammes Lexium, TESYSU etc..
- le WebServer intégré : toute connexion Ethernet d'un variateur Schneider qu'elle soit native ou additive comporte aussi un WebServer intégré.

La fiche jointe à ce dossier permet de détailler la connexion du variateur au logiciel SoMove et aussi comment se connecter avec un explorateur au WebServer du double port Ethernet intégré du variateur ATV340xxxE
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?