Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les spécifications et conseils d'utilisation des feuilles de protection pour terminal Magelis XBTGT / XBTGK / XBTGTW ?

Matériau utilisé = Film polyester.
 
Niveau de résistance chimique :
 

Protège contre Ne protège pas contre
 - hexane  - ammoniaque
 - kérosène  - dioxyde de soufre
 - huile moteur  - hydroxyde de potassium
 - huile diesel  - soude caustique
 - lubrifiant  - nitrobenzène
 - glycérine  
 - acétone  
 - anhydride acétique  
 - benzène  

 
Utilisation :
 
Cette feuille de protection permet de réduire les reflets et les anneaux de Newton (lignes de reflets courbes sur l'écran).
Elle ne gêne en aucun cas l'utilisation normale de l'écran tactile.
Lorsque les salissures et les traces sur la feuille commencent à nuire à la lecture de l'écran, il est nécessaire de la remplacer.
 
Remarques :
Dans les environnements présentant un taux d'humidité élevé, de la condensation ou de la buée peuvent se former entre la feuille de protection et l'écran de l'unité. Ceci est un phénomène normal.
Même si la feuille commence à se détacher de l'écran, n'utilisez pas d'objet dur ou tranchant (tel qu'un couteau ou une aiguille) pour la retirer, au risque d'érafler ou d'endommager l'écran.
 
Les feuilles sont disponibles par lot de 5.
Consulter le catalogue Interface Homme / Machine pour définir la référence en fonction du terminal.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?