Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre en service une liaison Modbus filaire RS485 et un variateur ATV340?


La lien joint à ce dossier permet de mettre en oeuvre rapidement ou de tester une liaison Modbus filaire RS485 entre un automate M221 et un variateur de vitesse ATV340.

Ce test ou cette mise en oeuvre doivent être effectués avec un minimum de programmation et de configuration aussi bien du côté automate que variateur.

Test d'une liaison modbus filaire entre un M221 et un ATV340
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?