Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre en oeuvre les vitesses présélectionnées sur un variateur de vitesse ATV340 ?


Il est possible de mettre en oeuvre aisément la fonctionalité " Vitesses présélectionnées" des variateurs ATV340 avec un minimum de configuration et de straps (ou pontages).

Consulter ci-après le fichier dont le nom est : Mise en service rapide ou test de fonctionnement d'un variateur ATV340.

Ce fichier est accessible à partir du lien suivant : Mise en service d'un variateur ATV340.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?