Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la portée du système Wiser Smart ?

Le système Wiser Smart utilise la technologie Zigbee (2,4 GHz) qui a une portée de 30m en champs libre. Il est possible d'augmenter la portée du système Wiser Smart en ajoutant des prises pilotées qui intègre la fonction répéteur.

Référence de la prise pilotée : EER40020
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?