Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de raccorder un afficheur XBTN / R / RT alimenté en 5V sur la prise terminal des modules TSXETZ410 / 510 ?

Non.
L'alimention 5V disponible sur la prise TER des modules TSXETZ410 et TSXETZ510 est limitée à 50 mA alors que l'afficheur consomme 200 mA (1W maxi sous 5V).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?