Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de duppliquer un équipement sous Vijeo Designer appelé à partir de SoMachine ?

Non, sous Vijeo Designer appelé à partir de SoMachine (testé avec la version VijeoDesigner V6.2 SP2), il n'est pas possible de dupliquer une cible alors qu'il est possible de le faire sous Vijeo en stand alone (lancé indépendamment de SoMachine).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?