Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment accéder au serveur ModBus TCP d'un ATV61/AT71 depuis un automate via une carte Ethernet VW3A3310 pour lire le mot d'état du variateur (ETA) ?

Pour accéder aux variables internes du variateur comme le registre 8603 (ETA), il faut depuis l'automate (par exemple dans un READVAR dans un M340) utiliser le Unit ID = 0 et interroger le registre 8603.

Pour acceder aux variables de l'IOscanner de la carte VW3A3310 du variateur comme le registre 1 (ETA) , il faut depuis l'automate utiliser le Unit ID = 255 et interroger le registre 1.
Dans ce cas, le paramètre ISA, IOcanactive doit avoir été validé dans la carte VW3A3310 via le terminal intégré, le terminal graphique ou le serveur web de la carte VW3A3310.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?